主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 如何使用Robostudio加载地图?

     

          由于slamcore没有保存地图的功能,在构建完地图以后,需要从上位机加载地图到slamcore里面,以便地图的复用。构建地图的过程请参考:如何构建一张满足导航需求的地图?

          本文解释了关于加载地图的操作步骤,以及整个流程中需要注意的事项,比如,重定位是加载地图必不可少的一步,经常会被用户忽略。建议操作过程中,按照以下步骤进行。

          系统架构图解

          slamcore不具备保存地图的功能,地图需要从上位机上加载,请用户在使用的时候注意这点。

          使用Robostudio 加载地图

          在使用robostudio加载地图之前需要准备的有:

          最新的robostudio软件

          扫描好的stcm格式地图(注意:其他格式的地图无法从robostudio导入)

          1.开机状态

          2.加载地图

          为了覆盖机器人里面当前的地图,我们需要进行以下操作。
          加载完毕后,机器人会重置到坐标轴原点,机器人的实际角度与地图坐标系一般都会有一定偏差,如下图所示。这也是为什么要进行重定位的原因。

          3.重定位

          自动重定位:在SLAM选项里面,“重定位”操作以后,机器人的坐标系将会匹配到地图坐标系。之后就可以在加载的地图上进行导航运动了。

          手动重定位:自动重定位由于环境的限制,有一定概率匹配不成功,此时可以使用手动方式将雷达环境跟地图匹配,此操作在地图编辑器里面进行,将机器人拖拽到人工判断的位置上,并调整机器人位姿角度,之后再“上传到固件”即可将匹配好的地图同步到系统里面去。

    关键字:Robostudio,地图

    top
    FaceTime Icon