主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator Robot Studio常见问题解答

    对于刚接触或不熟悉Robo Studio的用户来说,经常会碰到Robo Studio连接不上、地图不显等问题...。针对那些常见问题,小编将为大家一一解答!

    Q:在使用Robot Studio的时候,只显示激光点的数据,没有显示地图,这是为什么?

    A:请检查机器人底盘代码中关于离地检测部分的代码,如果赋值成1了,表示离地了,不会更新地图数据。

     

    Q:可以正常登录192.168.11.1页面,但连接不上Robo Studio是为什么?

    A:出现以上情况请排查:

    (1)雷达是否正常转动;

    (2)底盘与Slamware模块的通信是否正常。

     

    Q:在使用Robo Studio的时候,出现激光点并不能和障碍物重合的情况,是怎么回事?

    A:如下图所示,激光点和墙不重合,主要原因可能是重新导入地图时,机器人的设置位置和实际位置不匹配所导致。

     

     

    Q:在使用Robot Studio的时候,前后左右方向控制均没有问题,但是导航的时候出现机器人后退的现象,这是为什么?

    A:请观察robot studio右下角的状态:

    如果此时显示charging/on Dock, 证明底盘MCU此时上报的状态是在充电桩上充电的状态。

    如果此时让机器人走到某个目标点,机器人会误以为在充电桩上充电,从而让机器下桩。

    如果充电方式设置的是正向回充,那么此时机器人会以后退的方式来下桩,表象就是机器人会一直倒退。

    如果充电方式设置的是反向回充,那么此时机器人会以前进的方法来下桩,表象就是机器人会一直前进。如出现此现象,请排查底盘充电部分的故障。

     

    Q:SDK中有没有支持自动完成整个区域地图扫描的接口?

    A:没有,需要用户根据实际环境,使用Robo Studio等工具来控制机器人完成地图扫描。或者根据需要,利用SDK已有的运动接口来实现自定义功能。

    以上就是针对不熟悉Robo Studio的用户们整理的常见问题解答,如有出现其他问题,欢迎向我们的工作人员反馈。

    关键字:激光雷达,SLAM

    top
    FaceTime Icon