主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator SLAMWARE常见问题解答

    上一篇为大家整理了激光雷达的常见问题,今天将为大家解答SLAMWARE在使用过程中常碰到的一些问题,希望能对各位有帮助!

    Q:使用Slamware解决方案需不需要另外安装IMU模块?

    A:不需要,Slamware模块里面包含一个九轴的惯导模块。

     

    Q:slamware导航方案支不支持全向轮?

    A:支持,详见应用手册 SA005 Instruction for Integrating SLAMWARE Solution in Tri-omini-wheeled Base。

     

    Q:是否可以使用USB转以太网的转换接口来连接Slamware模块和上位机系统?

    A:可以。

     

    Q:Slamware模块支持的地图面积最大是多少?

    A:不同版本的Slamware Core的地图面积有所不同,标准的Slamware Core Lite的建图面积为20m*20m,Slamware Core Pro的建图面积为100m*100m。

     

    Q:Slamware每隔多长时间向底盘请求一次里程数据,多长时间下发一次速度?

    A:几十毫秒。

     

    Q:Slamware模块生成的地图,是否可以保存在slamware模块里面?

    A:不可以,地图掉电以后就没有了,可以用上层提供的SDK接口来将地图信息保存,在下次开启slamware系统时,再通过调用SDK接口将地图上传至slamware模块。

     

    Q:能不能把Slamware Core垂直地面安装?

    A:不行,Slamware Core只能水平安装。

     

    Q:Slamware模块生成的地图,是否可以保存在Slamware模块里面?

    A:不可以,地图掉电以后就没有了,可以用上层提供的SDK接口来将地图信息保存,在下次开启Slamware系统时,再通过调用SDK接口将地图上传至Slamware模块。

     

    SLAMWARE Core 固件升级流程

    https://wiki.slamtec.com/pages/viewpage.action?pageId=13959169

     

    以上就是SLAMWARE的常见问题解答,下一篇将为大家分享Robo Studio的常见问题解答,敬请期待!

    关键字:激光雷达,SLAM

    top
    FaceTime Icon