主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 看了那么多防疫机器人,我发现了一些秘诀

     

    疫情时期,智能机器人的存在为【医护人员】和【新冠病毒】之间筑起了一堵“高墙”。但,机器人在实际使用中的问题也逐渐暴露出来,比如走着走着迷路、定位偏移、长直走廊出现工作死角等,这些,都是亟需解决的问题。

    为了解决这些机器人使用问题

    小岚摸索出了一些秘诀

    一、上天入地,担心宕机?

    自主定位导航方案来帮忙

    1、大场景地图构建

    毫无疑问,医院环境存在“面积大、长走廊、环路较多、相似的场景多”等特点……,这些场景的存在,很容易造成建图不闭环,弯曲、重叠。

    长直走廊

    防疫机器人

    如果要解决这一问题,首先要保障传感器的测距半径满足环境需求,其次,还要求SLAM算法要具备闭环检测能力。SLAM 3.0 采用图优化的方式,依赖内部的拓扑图进行主动式的闭环检测,实现更加可靠的大场景环境建图。

    医疗防疫机器人如何

    SLAM 3.0应对低特征环境建图(长直走廊)

     

    2、室内室外环境光干扰

    机器人在实际工作环境中会受到各类环境光照的影响。比如:从落地窗投射进来的阳光、室内各类白炽灯、人造光源……,这些光源的存在,可能会对导航方案存在一定的干扰,影响导航方案的准确性。

    室内外环境光

    防疫机器人室内外环境光

    配备思岚不同规格的激光雷达传感器,思岚的自主定位导航方案目前可实现40Klux的环境光抑制功能,不惧怕阳光/环境光的直射。

     

    Taurus在室内外光源下使用

    3、玻璃、镜子等高反射材质

    在隔离病房里,玻璃等高反射材质随处可见。这类高反射材质的存在,很容易造成机器人在建图时出现重叠/穿透等建图错误。

    玻璃等高反射材质

    配备思岚的自主定位导航方案,可对镜面带来的噪点进行滤波,可对毛玻璃进行直接探测,建图导航几乎不受影响。同时,融合多传感器信息,进行导航避障。

     

    毛玻璃识别

    4、动态障碍物的存在

    医院里最不缺的就是不断变化的障碍物,比如:人群、床铺、医疗设备等。这些障碍物的存在对机器人定位导航来说,也是一次挑战。

    动态障碍物

    当医院里这些环境变化后,自主定位导航方案能自动适应环境的变化,及时修正地图,保证地图和定位不偏。当增加新的障碍物时,机器人也能快速识别,主动避障。

    二、病区太多,“眼花缭乱”

    RoboStudio来帮你

    如果机器人能像人一样,“清楚”识别地图上的病房1、病房2……,就真的可以“为所欲为”了。

    思岚科技除了配备自主定位导航方案帮助机器人建图定位导航之外。还配备了机器人开发与管理软件RoboStudio。可以对地图进行编辑,基于纯软件设置虚拟墙、虚拟轨道、POI等,无需改变原有环境。

     

    兴趣点导航

    目前,RoboStudio还发布了Android版本。也就是说,如果有一天,你的电脑突然死机了,你可以掏出安卓手机,一键登录。功能一应俱全,操作更便捷、更简单。

    三、上下电梯,我好难

    自主上下电梯系统

    机器人的利用率越高,则医护人员的压力就越小。所以不免存在机器人多楼层、多场景应用的组合。

    思岚科技专门研发了机器人电梯适配与多楼层定位系统,可帮助机器人实现自主上下电梯,多楼层建图。

     

    同时,自主充电更是无形中减轻了工作人员的压力。

    以上这些问题的解决

    将会大大降低机器人底层部分的使用门槛和应用难度

    虽然距离实现“开箱即用”还有很长的路要走

    但只要迈出了第1步

    剩下的99步都是归途

    关键字:防疫机器人,医疗防疫机器人

    top
    FaceTime Icon