主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 让机器人实现“搭积木”式开发,是思岚一直的梦想

     

    机器人,国际标准化组织(ISO)对他的定义是:具有一定程度的自主能力,可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执行机构。

    所以,机器人不一定得长鼻子长眼睛,外形类人形。小到扫地机器人,大到7000 米载人深潜器……,这些,都在机器人的范畴之内。

     机器人开发,可以是这样,也可以是这样

    可以是这样,也可以是这样

     

    但对比国内外机器人行业发展,除了技术上的短板外,大部分的挑战和困难都或多或少的与标准缺失有关。所以,机器人的标准化品质、模块化硬件等急需完善,机器人厂商及相关服务提供商也在努力做这件事。

     机器人标准化结构图

    机器人标准化体系结构图

     

    思岚科技,一直在为机器人的标准化努力。无论是零部件、还是整机、还是系统集成,希望都能够基于思岚的技术,有一个类似搭积木式的轻松体验。

    以不变应万变

    在技术层面上,思岚科技做了很多让自主导航机器人像搭积木那样方便的事情:

    ● 设置标准的定义接口

    接口实际上定义的是一个规范、标准,有了定义接口,方便用户调取功能,评估开发和应用。思岚的自主定位导航方案为用户提供了众多的标准化软硬件接口。用户可基于这些,对思岚的技术有一个标准化体验。

    ● 拥有配套的底层SDK,支持各类开发平台

    除了结合思岚科技研发的RoboStudio集成化机器人开发环境之外,还提供配合跨平台SDK,方便扩展功能,完成应用需求。支持Windows、Android、iOS、Linux环境。

     拥有配套的底层SDK,支持各类开发平台

    ● 从0-1,帮你全面构建会自主导航的机器人

    从0-1打造一个智能移动机器人是一种怎样的体验?

    我想,没有比思岚更快的自主定位导航方案了吧~

    如果你想自研算法,不想做传感器部分,选RPLIDAR 系列;

    如果你想设计外形,不想照搬既有造型,选SLAM Cube ;

    如果你想直接上层研发,不想费心下位机部分,选机器人底盘系列。机器人开发底盘

     比如,如果你拥有ZEUS系列底盘,那么,你就拥有了易维护、易部署、易操控、易管理的机器人“下半身”:

    (1)超大场景地图构建能力 

    (2)自主定位导航 

    (3)应对环境变化时具有灵活的处理能力 

    (4)自动回充,自主对桩 

    (5)自主上下电梯 

    ……

    标准化与定制化互补

    一个机器人产品或技术是不可能覆盖所有的应用场景的,虽然标准化的机器人产品能很好的控制成本问题,但是不能满足客户的所有需求。所以,机器人在拥有标准化的同时,也要拥有针对垂直细分领域“天马行空”的能力。

    就拿ZEUS系列来说,在拥有了如上的标准功能之外,你还可以进行上层应用拓展和研发。针对你所在的垂直领域和应用逻辑,开发出属于自己的机器人。

     机器人开发标准化

    例如这样的↓机器人开发案例

    这样的 ↓机器人开发案例二

    以及这样的↓

     机器人开发案例三

    ……

    算法赋能多机维护与管理

    思岚科技通过算法的加持,让机器人实现云端建图,远程机器人维护与管理,多机互动,实现机器与机器之间多终端、多业务的本地化协同工作,控制与管理同步。

    以上,就是思岚在机器人标准化方面所作的努力,虽然还有很多要努力,但我们相信,只有永远走在前端,才会离标准越来越近,离梦想越来越近。

     

    关键字:机器人开发,机器人快速开发

    top
    FaceTime Icon