主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 机器人热门编程语言及优缺点分析

     

    机器人编程语言最早于20世纪70年代初期问世,到目前为止已有多种编程语言出现,在众多机器人编程语言中究竟哪种编程语言最好呢?这个问题困扰了很多新手学者,但遗憾的是,这是一个没有准确答案的问题,你问不同的人会得到不同的答案,对于机器人学者来说建立“编程思维“才是最关键的,而不是用一种特定语言去衡量,在很多方面,学习哪种机器人编程语言并不是最重要的,重要的是通过编程思维来不断提升自己的技能。

    回到本文主题,我们将为大家介绍机器人研发中比较主流的5种机器人编程语言,并对他们的优缺点进行分析。

     

    一、Python——一种动态的、面向对象的脚本语言

    在机器人研究领域,Python 占据了重要地位。其中一个原因很可能是 Python(和C ++)是ROS中的两种主要编程语言。像JAVA一样,它是一种解释性语言。但也不同于JAVA,Python 语言主要集中在可用性上。

    计算机编程语言Python

    Python优点:

    1.更易入门

    Python程序简单易懂,初学者学Python更易入门且深入下去可编写非常复杂的程序,且开发效率高,有非常强大的第三方库。

    2.高级语言

    当你用Python语言编写程序的时候,你无需考虑诸如如何管理你的程序使用的内存一类的底层细节

    3.可移植性

    由于它的开源本质,Python已经被移植在许多平台上(经过改动使它能够工 作在不同平台上)。如果你小心地避免使用依赖于系统的特性,那么所有Python程序无需修改就几乎可以在市场上所有的系统平台上运行

    4.可扩展性

    如果需要一段关键代码运行得更快或者希望某些算法不公开,就可将部分程序用C或C++编写,然后在你的Python程序中使用它们。

     

    Python缺点:

    1.运行速度慢

    Python的运行速度相比C语言确实慢很多,跟JAVA相比也要慢一些。

    2.线程不能利用多CPU问题

    这是Python被人诟病最多的一个缺点。

     

    二、C /C ++——大多数中国程序员的第一个语言

    C++语言是从C语言发展过来的,是一门面向对象的语言,它继承了C语言的优势。很多人都认为 C 和 C ++ 对机器人科学家来说是一个很好的开端。因为大部分的硬件库使用这些语言,允许实时性能,是非常成熟的编程语言。

    计算机编程语言C /C ++的优缺点分析

    C /C ++优点:

    1.跨平台性好

    C/C++可以潜入任何现代处理器中,几乎所有的操作系统都支持,跨平台性非常好。

    2.运行效率高

    C语言体型小巧,简洁高效并且接近汇编语言,C++功能在C的基础上增加面向对象的特点,代码可读性好,运行效率高。

    3.语言简洁,编写风格自由

    兼有高级语言与汇编语言的优点,语言简洁、紧凑,使用方便、灵活丰富的运算符和数据类型,能访问内存地址和位操作等硬件底层操作,生成的目标代码质量高。

     

    C/C++缺点:

    1.无垃圾回收机制

    相对于JAVA来说,没有垃圾回收机制,容易引发内存泄露

    2.学习较困难

    从应用的角度,C语言比其他高级语言较难掌握。也就是说,对用C语言的人,要求对程序设计更熟练一些。

    3.数据安全性上有缺陷

    C语言的缺点主要表现在数据的封装性上,这一点使得C在数据的安全性上有很大缺陷,这也是C和C++的一大区别。 

     

    三、JAVA——世界上使用范围最广的语言

    JAVA语法规则和C++类似,从某种意义上来说,JAVA是由C和C++语言转变而来的。像C#和MATLAB一样,JAVA是一种解释性语言,这意味着它不会被合并到机器语言代码中。相反,JAVA虚拟机在运行时解释指令。理论上来说,基于JAVA虚拟机,使用JAVA可以在不同机器上使用类似的代码。但实际上,这并不普遍使用,有时会导致代码运行缓慢,但是JAVA编程语言在机器人研究中非常流行。

    计算机编程语言JAVA的优缺点分析

    JAVA优点:

    1.更易学习

    由于JAVA语言与C语言和C++语言比较接近,使大多数程序员学起来更简单。

    2.支持动态绑定

    JAVA语言全面支持动态绑定,而C++语言只对虚函数使用动态绑定。

    3.支持Internet应用开发

    JAVA语言支持Internet应用的开发,在基本的JAVA应用编程接口中有一个网络应用编程接口(JAVA.net),它提供了用于网络应用编程的类库,包括URL、URLConnection、Socket、ServerSocket等。

    4.更安全

    JAVA语言提供了一个安全机制以防止恶意代码的共计,相对来说更安全。

    5.具有可移植性

    JAVA语言是可移植的,这种可移植性来源于体系结构中立性,另外,JAVA还严格规定了各个基本数据类型的长度。

     

    JAVA缺点:

    1.运行需要安装JAVA虚拟机

    JAVA语言最大的缺点就是运行JAVA程序需要装JAVA虚拟机,就这一条严重的影响了JAVA应用程序的使用,基本看不到JAVA的应用程序。

    2.运行成本较高

    另外JAVA程序的运行成本比较高,过去机器配置不够高的时候,JAVA显得很慢现在随着JAVA本身的版本升级和电脑性能的强化这条基本已经不是问题了。

     

    四、C#/.NET——微软提供的一种限制性编程语言

    C#/ .NET很大程度上是为微软机器人工程师工作室提供的,微软机器人工程师工作室将其作为基本语言。如果使用这个框架,就必须学习 C#。

    计算机编程语言C#/.NET的优缺点分析

    C#/.NET优点:

    1.强大的.Net Framework托管代码集合类

    ,封装了大多数windows上使用的技术组件类, 文件系统,UI界面,数据源访问,网络访问,COM互操作(图形图像多媒体,WPF图形系统),没有的可以通过.net的平台调用win API函数来得到。

    2.较简单的语言特性

    自动内存管理, 单继承,支持事件、委托、属性、Linq等一系列让业务开发更简单的功能。

    3.Web应用程序开发速度快

    Web应用程序开发速度快(.net框架的支持,控件可以拖拉(UI方便编辑和定位),添加事件(跳转到控制逻辑层),ADO.net数据源访问, xml 网络类库, windows服务)。

    4.和语言平台无关的编译机制及较快的运行速度

    和语言平台无关的编译机制,及较快的运行速度(ms不推荐, mono的 Xamarin, Unity还不错):编译成IL中间语言,CLR公共语言运行库托管代码,CLR根据运行时程序需要将IL中间语言用JIT即时编译方式编译为内部机器代码,对编译好的机器代码缓存起来,提高了程序速度。

    5.代码安全性

    window是基于角色的安全机制,.net提供了基于代码的安全机制,由于中间语言提供了类型安全性,CLR在运行前检查代码,确定是否有需要的安全权限,CLR没有权限则不能执行该代码。

     

    C#/.NET缺点:

    1.底层和高性能不合适

    不合适做时间性能很高(高速算法)或空间性能很灵活(内存立即释放)的程序,因为中间语言和编译过程,比C/C++Native类型的语言会慢一些,内存自动回收难以立即释放不需要的内存,不采用内联函数和析构函数(不建议)。

    2.Windows平台以外支持有限

    mono不够成熟好用,window以外Java,Python等是很强大和同样优秀的。

     

    五、MATLAB——一种面向数值计算的高级程序设计语言

    MATLAB和它的开源亲戚(例如Octave)在一些机器人专家中非常有名,是他们负责调查数据和创建控制系统常用的语言。还有一个非常有名的MATLAB机器人工具箱。使用MATLAB单独创建整个机器人系统的人员。如需要分解数据,创建高级图表或执行控制系统,那就很可能需要学习MATLAB。

     计算机编程语言MATLAB的优缺点分析

    MATLAB优点:

    1.编程效率高

    MATLAB语言为演算纸式科学算法语言,由于它编程简单,所以编程效率高,易学易懂。

    2.高效方便的矩阵和数组运算

    MATLAB语言像BASIC、C语言一样规定了矩阵的算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、条件运算符及赋值运算符,而且这些运算符大部分可以毫无改变的照搬到数组建的运算中。

    MATLAB缺点:

    1.循环运算效率低。

    MATLAB中所有的变量均为向量形式,这样一方面在对向量进行整体的计算时,表现出其他语言难以表现出的高效率,但是对于向量中的单个元素,或是将向量作为单个的循环变量来处理时,其处理过程相当的复杂。

    2.封装性不好。

    一方面,所有的变量均保存在公共工作区中,任何语句都可以调用。另一方面,作为一个完备的软件,而不是实现算法的程序,编程人员在使用MATLAB时需要花相当多的时间考虑如何设计用户界面。

    本文为大家列举了机器人编程比较热门的5种语言,但这并不意味着需要全部掌握,对于开发者来说,发现一种对自身来说很自然的语言更为重要,且适合你的机器人硬件,使你能快速上手。在这里建议先学习Python,Python是一门相对简单易懂的语言,有许多有效的库可供学习,且功能非常强大。

     

    关键字:机器人编程语言,机器人主流编程语言

    top
    FaceTime Icon