主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 业内首发!水下激光雷达RPLIDAR U1发布,照亮水下世界

    很荣幸的向大家宣布:业内首个消费级水下激光雷达、RPLIDAR家族新成员,RPLIDAR U1正式发布!

    从此,水下世界也将开启高精度激光SLAM导航时代。

    点击此处发送预定邮件

    体积小巧,面向消费级应用

    行业内水下激光雷达的相关研究其实已经开展了多年,到目前为止,现有的水下激光雷达大多体积巨大并且成本高昂。他们并不适合在日常消费和商业应用中采用。

    RPLIDAR U1首次将水下激光雷达带入消费级应用门槛。其尺寸只有乒乓球大小,可以非常方便的安装在各类设备当中。

    更重要的是,RPLIDAR U1通过创新的技术创新,使得其成本可以满足消费类产品的使用。

    全新的系统架构,不仅仅只是防水

    可能有小伙伴要问了,这不简单么,只要做好防水,把激光雷达放水里不就可以吗?

    这还真不行,由于水介质特性,传统的激光雷达在水里将遭遇探测距离大幅下降、出现噪点、测距精度过低等多重打击。这便是到目前,水下世界中,大多还是采用声纳这类传统低精度的探测手段,水下机器人难以像在地面上那样进行高精度的SLAM建图和导航。

    但这难不倒我们,作为多年坚持激光雷达技术创新的思岚科技,这一次,通过全新设计了RPLIDAR U1的测距系统,我们成功的将激光雷达带到了水下。

    在实现水下5米IPX8防水等级的同时,RPLIDAR U1的水下最大探测距离可达5米。

    多重测试验证,从容应对水下世界

    不同于地面世界,水下存在更多的挑战:不同的水质、表面材质都对激光雷达的测距性能带来了挑战。而在日常使用当中,和传统激光雷达那样有效抗击日光也显得同样必要。

    RPLIDAR U1在发布前,已经经历了重重考验,确保它能应对各类苛刻的挑战

     

     

    关键字:激光雷达

    top
    FaceTime Icon