行业内水下激光雷达的相关研究其实已经开展了多年,到目前为止,现有的水下激光雷达大多体积巨大并且成本高昂。他们并不适合在日常消费和商业应用中采用。
RPLIDAR U1首次将水下激光雷达带入消费级应用门槛。其尺寸只有乒乓球大小,可以非常方便的安装在各类设备当中。
更重要的是,RPLIDAR U1通过创新的技术创新,使得其成本可以满足消费类产品的使用。
可能有小伙伴要问了,这不简单么,只要做好防水,把激光雷达放水里不就可以吗?
这还真不行,由于水介质特性,传统的激光雷达在水里将遭遇探测距离大幅下降、出现噪点、测距精度过低等多重打击。这便是到目前,水下世界中,大多还是采用声纳这类传统低精度的探测手段,水下机器人难以像在地面上那样进行高精度的SLAM建图和导航。
但这难不倒我们,作为多年坚持激光雷达技术创新的思岚科技,这一次,通过全新设计了RPLIDAR U1的测距系统,我们成功的将激光雷达带到了水下。
在实现水下5米IPX8防水等级的同时,RPLIDAR U1的水下最大探测距离可达5米。
H6怎么字体比正文还小?
硬回车测试
硬回车测试2
硬回车测试3
软回车测试
软回车测试2
软回车测试3
正文字体28px
正文字体36px
正文字体12px
间距不一样
间距一样吗
正文默认为14px
关键字:激光雷达