主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 自主行走避障样样精通 思岚移动底盘助力服务机器人规模化发展

     

    机器人底盘是机器人智能移动的基础,它能帮助机器人实现自主定位、导航、避障等多种功能。随着进入企业的不断增加,不少业内人士对机器人底盘发展前景表示看好,一方面企业增多所带来的竞争,有助于行业技术的不断进步,另一方面,由于定位导航技术在实现上具有很高的门槛,基于机器人底盘直接进行上层开发的机器人企业越来越多,这不仅降低了其他企业进入服务机器人行业的门槛,同时也能在功能、成本等方面做出突破,为服务机器人的规模化发展铺平道路。

    机器人底盘主要由激光雷达、深度摄像头、超声波及防跌落传感器等核心硬件组成。作为机器人的“双脚”,机器人底盘赋予了机器人可靠、易用的定位导航系统,是实现机器人自主移动、避障等多种功能的重要核心部件。思岚科技机器人移动底盘使用案例

    根据机器人底盘结构的不同,机器人底盘主要可分为履带式及轮式机器人底盘两种。用在特种机器人身上一般采用履带式结构,其能够应用于各类复杂地面运动,例如在沙地、泥地等场景中,但速度相对较低,且运动噪声较大。而应用于室内外,行驶在良好路面上的移动机器人常采用轮式机器人底盘结构,相对而言,轮式机器人底盘平稳性更好,运动速度更快,且运动噪音更低。另外,拥有良好综合性能的轮式机器人底盘结构更为简单、便于装拆和维护,对于立足于产品设计的通用底盘也更为合适。

    目前,国内涉足轮式机器人底盘的企业不在少数,其中不乏专门做机器人底盘销售的企业,但能成熟应用于商业中的底盘并不多,思岚科技就是为数不多的一家,成立于2013年的思岚科技,一直致力于帮助机器人实现智能行走,不仅推出了低成本激光雷达,打破我国长期被国外垄断的现象,同时,还推出了模块化自主定位导航系统SLAMWARE,内含SLAM定位导航算法,仅为硬币大小,基于激光雷达可提供实时定位建图及自主导航功能。另外,为满足更多应用需求,帮助企业快速解决机器人智能行走问题,还推出了可扩展的通用型机器人开发平台ZEUS&Apollo。

    思岚科技ZEUS机器人移动底盘

    机器人底盘属于高端制造行业,研发周期长、试错成本高是行业最大的痛点,若没有固定的资金供应链以及技术积累,将难以实现盈利增收。而对于初创企业来说,还未看到产品流入市场就需要投入大量研发时间、材料成本等费用,资金回流将会是最大的难题,因此,在已有的机器人底盘上实现自定义开发上层应用无疑是最好的选择,作为国内最早将机器人底盘推向市场的企业之一,加上其在机器人定位导航技术上的领先优势,思岚科技机器人底盘在众多品牌中脱颖而出,内置思岚科技自主研发的高性能定位导航系统SLAMWARE,可根据实际需要搭载不同的应用,无需外部环境调整及人为编程设置,广泛适用于商场、餐厅、银行、医院、园区、展会等各类服务场景中。并能实现自主定位建图与导航、虚拟墙和虚拟轨道、自主返回充电、自主上下电梯等多种功能。APOLLO机器人移动底盘

    以思岚科技的中小型机器人底盘Apollo来说,拥有激光SLAM技术的Apollo可在未知场景中做到实时定位并完成高精度地图的绘制,采用SharpEdgeTM精细化地图构建技术,能构建出高精度、厘米级别地图,具有超高分辨率,且不存在累加误差。同时,构建的地图可直接使用,无需二次优化修饰,直接满足使用预期。即时在复杂多变的场景下行走,Apollo也能做到动态识别环境中的人或其他障碍物,灵活规避障碍物。移动底盘Apollo的精细化构图技术

    另外,思岚科技Apollo还利用了多传感器融合技术,配备了超声波、防跌落、深度摄像头等多种传感器,激光雷达传感器可时刻扫描周围环境,提供地图数据,构建高精度地图,并基于该地图数据实现自主路径规划及导航功能;遇到玻璃、镜面等高透材质障碍物时,超声波传感器能让Apollo做到及时识别、避让;深度摄像头传感器则可侦测到位于雷达扫描平面上方的障碍物,并及时发送信号进行规避;而防跌落传感器可帮助Apollo机器人移动底盘全方位侦察周围的工作环境,判断工作区域是否存在边界、台阶、坡度等情况,从而发送信号请求机器人移动底盘改变前进方便,避免跌落。Apollo移动底盘采用多传感器融合技术

    除了上述功能,Apollo还可进行虚拟墙&虚拟轨道设置,基于纯软件方式进行操作,无需额外辅助铺设,即可对Apollo进行活动范围及行走路线设置。同时支持自主返回充电、云端远程管理及提供外扩硬件支持等。不仅如此,Apollo扩展接口还集成了网口,供电接口和各种控制接口以便用户快速进行开发扩展。可通过有线网络或WIFI与外部通信,其本身自带的电池可以为自身与外接的扩展模块供电,用户可以通过各种控制接口对整个Apollo及其上层扩展模块进行控制。Apollo移动底盘可自主返回充电

    如今,基于Apollo机器人底盘的服务机器人已广泛应用于商场、餐厅、超市、机场等各类服务场合,依靠思岚科技自主研发的高性能定位导航系统,服务机器人可在更多更大且人群复杂的场景中穿梭自如。

    关键字:移动底盘,机器人底盘,移动机器人底盘

    top
    FaceTime Icon