主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 如何降低服务机器人研发成本?

     

    思岚科技以zues为代表的机器人底盘产品在酒店、机场、银行、餐厅等领域已获得社会各界的高度肯定,为满足更多应用场景,思岚科技又推出小型机器人底盘Apollo,为小型机器人开发提供了完整可靠的机器人自主定位导航解决方案,降低了研发时间、精力和成本,实现快速开发。

     思岚科技机器人底盘

    思岚小型机器人底盘Apollo配备超声波传感器,防跌落传感器,深度摄像头传感器等多种传感器,采用激光SLAM技术,无需对环境进行修改,即可在未知场景中完成实时定位并测绘高精度地图。采用SharpEdgeTM精细化构图技术构建高精度、厘米级别地图,超高分辨率,不存在累加误差。同时,构建的地图规则、精细,直接使用,无需二次优化修饰,直接满足使用预期。在复杂多变,环境不受控制的应用场所(如商场、写字楼等人流量大场所)行走时,可实时动态识别环境中的人或者移动障碍物,并进行灵活规避和路线规划。遇到玻璃、镜面等高透材质障碍物时,不会像无头苍蝇一头撞上,超声波传感器能让Apollo及时识别、避让此类障碍物,继续行走。遇到边界、台阶等存在高度落差的情况时,不会“一脚踩空”,防跌落传感器可帮助Apollo及时识别并刹住“脚”,避免跌落。

     思岚科技机器人底盘APOLLO

    除上述核心功能以外,小型机器人底盘Apollo的扩展接口还集成了网口,供电接口和各种控制接口以便用户快速进行开发扩展。小型机器人底盘Apollo可通过有线网络或WIFI与外部通信,其本身自带的电池可以为自身与外接的扩展模块供电,用户可以通过各种控制接口对整个Apollo及其上层扩展模块进行控制。

    Apollo作为小型机器人底盘,满足了基于完整可靠的底层应用,自定义开发上层应用。在技术和生产的研发上节省大量的时间、精力和成本,且价格优于市场的同类产品,具备超高性价比。

     

    关键字:机器人底盘

    top
    FaceTime Icon