主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 2018年度机器人行业大盘点

        

          2018年对于机器人行业来说,是不同寻常的一年。这一年,几乎所有的企业都在讲落地,产品和技术都在面临着市场严峻的考验 。那么,这一年到底过得怎么样 ?

          在2018即将结束之际,特为大家整理了几个机器人行业刷屏事件,以下几个事件或许能成为行业的缩影,供大家茶余饭后闲聊 。同时,小编也将发表一点浅见。

          1、物流机器人:加入双十一、双十二大战

          据统计,今年双十一期间快递达到18.25亿件,同比增长25.68%,是日常处理量的3.2倍,再次刷新了我国快递最高日处理量的纪录。但是,有了物流机器人的加入,大大提升了双十一、双十二期间的物流处理速度,缓解了爆仓状态。

          它们不仅能够代替人工进行取货、扫码、运输、投货等,还能自动识别快递面单信息,完成包裹的扫码和称重,以最优线路1秒钟即可完成投递,实现快速部署与投递。

    双12仓储机器人

          智能化在每个行业中的运用都开展得如火如荼,物流行业是个典型的应用案例。智能仓储机器人相较于人工投递,更强调系统的自主性,支持如激光导航、SLAM导航等多种先进导航方式。

          现在,也诚如大家所看到的那样,物流机器人产业正在以爆发式的增长速度增长。但是,快速增长的背后,需要各项技术的智能加持,要把机器人做的跟“人”一样,更加贴合使用场景,使用更加柔和,这是未来很长一段时间内行业需要努力的事情。

     

          2、世界人工智能大会:人人都在关注的智能新时代

          9月17日,一场世界级的人工智能饕餮盛宴在上海西岸举行,国内外200多位重量级嘉宾、1000+创新企业参与了此次盛会。机器人作为其中一项重要分支,更是吸睛无数。

          大会指出,上海要以面向全球、面向未来的视野,把握机遇,营造环境,全力打造人工智能创新策源、应用示范、制度供给和人才集聚高地。从“国家化”、“高端化”、“专业化”、“市场化”的角度,全景展现精彩AI世界,共话Al发展。

          2018年,除了越来越多的人工智能会议进入了公众的视野之外,在各大场景中见到的机器人产品也越来越多,好像智能化无处不在。

          智能化带给我们的,是一个更加便捷、更加宽广、更加智能的新世界。同时,强大的用户基数、丰富的应用场景也为智能化的发展提供了良好的先决条件。中国的人工智能企业也正在用创新的商业模式、智能的商业产品以及关键的创新技术在市场上走出一条独特的“中国道路”。

     世界人工智能大会机器人

    世界人工智能大会机器人中的思岚科技机器人

          3、棠宝机器人陷入倒闭风波:造血能力是关键

          7月,“棠宝机器人深陷倒闭风波”的新闻一出,给了服务机器人市场一记重拳。

          棠宝机器人作为国家首款认证、编号001、多次在国家级会议中担当“咨询接待、安保巡逻”角色的服务机器人,可谓是行业“老炮”。

    棠宝机器人

          是什么导致了这位行业老炮的“突然倒闭”?

          通过查阅相关资料以及知情人透露,棠宝机器人倒闭的主要原因是背后资金链的复杂,资金断层。在没有了人脉、渠道以及市场加成的优势之后,慢慢走向“死亡“是必然之路。

          棠宝机器人作为一家洞察到服务机器人市场需求及拿出相关落地产品的企业,本身就很了不起。但是,企业想要获得稳定发展,在高速扩张的同时,还要不断的保持新鲜的“造血能力”。

          何为“造血能力”?就是不管资金、渠道在先天上占据何种优势,升级技术性能、拓展市场刚需、完成应用落地、不断接受市场检验都是必须坚持要做的事情。一家科技公司,要做的就是踏踏实实做技术,做产品,不要太沉溺于资本游戏。

     

          4、写稿机器人:是威胁还是造福?

          6月29日08时42分,四川绵阳发生了4.0级地震。随后,一篇《四川绵阳发生4.0级地震》的文章在网上迅速传播出来。

    写稿机器人

          与往常不一样的是,这是一篇由写稿机器人生成的文章,用时仅为5秒。虽然用时极短,但却准确的描述了地震发生的时间、地点、以及震源范围,速度及准确率远超人工。

          虽然这不是第一次出现关于“写稿机器人”的刷屏事件,但还是引发了相关从业人员的担忧,害怕机器人取代人类,网上铺天盖地的《最容易被人工智能代替的几大职业》等文章更是加剧了这种担忧。

          无论是人工智能造福论还是威胁论,首先,非常值得肯定的一点是,人工智能写稿机器人的引入,为媒体行业创造了新的价值,帮助人类摒弃了一些重复性、机械系的工作。其次,与机器人写稿相比,人的最大价值在于对事实的判断以及对复杂逻辑关系的推理,这是人本身创造性的体现,也是机器人所没有的能力。

     

          5、服务机器人第一股上市:机器人最好的时代来了

          科沃斯作为国内领先的家用机器人厂商,在今年6月,成功以“服务机器人第一股”顺利上市,对于机器人市场的企业来说,无疑是最好的鼓励,证明机器人最好的时代来了。

    科沃斯机器人董事长

          机器人最好的时代来了!伴随着机器人市场爆发式的增长,再借助人工智能这股东风,很多概念模糊的应用市场猜想都得以清晰的落地。

          但是,要切记,服务机器人产业是浮躁不得的!在备受鼓舞的同时,服务机器人企业还是要一步一个脚印的、脚踏实地的走。除了注意产品形态的发展之外,供应链的成熟稳定程度、产品技术的迭代速度,细分市场的细分需求都是决定一个企业能否成功的重要因素。用实打实的产品去征服市场,满足用户所需。

     

          6、猎豹发布5款机器人:All in AI ?

          3月,傅盛在鸟巢水立方发布了猎豹旗下5款机器人,包括接待机器人、零售机器人、儿童陪伴机器人、AI音响以及无人售卖机,涉及五大应用领域,All in AI。

    猎豹机器人

          在发布会上,傅盛还表示:“在机器人领域,没有一家真正做出产品的厂家……” 。

    猎豹机器人厂家

          言论一经发出,引发了行业的巨大反响。有人认为这是对行业人所作努力的一种亵渎和诋毁,踩了底线,也有人认为这是对目前机器人市场现状的理性分析。

          不管是哪一种观点,小编始终相信:机器人行业的从业者,不管是语音识别层、智能移动层、还是机械结构、软件服务层,所作的每款产品、研发的每项技术都是为了让机器人行业更好的发展 。

          服务机器人未来的道路还有很长,也肯定不是一帆风顺的。但是只要每一位行业从业者心往一处想,劲往一处使,未来,无限可期。

     

          7、波士顿动力:厉害到有那么些不真实的机器人

          只要波士顿动力一发新视频,相信各位的朋友圈都是刷屏的节奏吧。今年年初,一段Spot Mini能自己开门、上下楼梯的视频惊讶了整个“机器人圈”,甚至有人自嘲“自己胖的都不如Spot Mini灵活”。事实上,表现确实惊艳和令人赞叹。

    波士顿动力机器人

          先从是惊为天人的连续三跳,到现在能自主上下楼梯……,这一系列的进化,无疑是一次又一次颠覆性的改观,从图中可以看出,无论人为怎么“暴力”干涉,机器人都能“面不改色”。

          波士顿动力机器人的进化,是AI技术发展的一种趋势,意味着在未来的某段时间,人类和机器人将会实现完美“融合”,进行更好的协作,更好的亲密工作关系。从科幻未来到现实的脚步在一步步逼近,未来无限可能~

          值得关注的是,在波士顿动力四足狗“噱头十足”的同时,浙大研制的国产四足狗也是取得了突破性的进展,国产力量在雄起。

     

          8、CES: 中国科技企业大放异彩

          每年1月初,都是CES的狂欢月,未来数次在上面提前上演,2018年更是特别的一年。众多中国科技企业受邀参展,向世界展示中国的科技力量。其中自然少不了与机器人相关的种种技术,包括了自主定位导航、语音识别、语义理解……

    中国企业机器人大放异常

          CES中国企业的扎堆出现,说明越来越多的中国科技企业敢于走出国门,验证自己的产品和技术含金量,这是对外输出价值的重要标志,也会让世界更加了解来自神秘东方的科技力量。

          但同时,勤于走出国门去了解行业发展趋势和信息也是一件必须要做的事情。要积极探索国内外发展中技术的不同点以及创新点,套用一句老古话—— “取其精华,去其糟粕”,升华更好的自己,造就更好的机器人产业。

          所以,对于即将到来的2019年,机器人行业除了要注重修炼内功、提升技术之外,还要注重市场化的布局,拓宽市场的通道,加快调整预判与应对的同时,也要注重节奏的掌握。

     

    关键字:机器人

    top
    FaceTime Icon