主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator FAQ | 关于思岚梯控,你想知道的都在这里!

    其中,大家对Hermes赫尔墨斯™机器人底盘最感兴趣的部分应该还是梯控方案。这是一个由思岚科技自主研发,能对电梯状态进行精准监测、程序控制呼梯、控梯,结合Hermes赫尔墨斯™底盘,为机器人实现多楼层运行提供了可靠的解决方案。

    思岚科技赫尔墨斯机器人底盘

    机器人如何摆脱单一楼层工作的限制?

    原来的机器人,大多数只能在同一楼层进行工作,空间价值太受局限。Hermes赫尔墨斯™内置的梯控方案,核心功能在于帮助机器人等智能设备进行电梯控制,如呼叫电梯,去指定的楼层,自主进梯出梯,控制电梯开门关门等。这些功能,大大提升了机器人的业务场景能力,让机器人发挥了更大的商用价值。

    梯控方案对电梯型号有限制吗?

    Hermes赫尔墨斯™底盘内置的梯控方案适用于市场上绝大多数电梯产品。首先,智能梯控3.0方案优化了滤波算法,从而可以让底盘适用于不同类型的电梯,如单开门电梯、双开门电梯、前后开门电梯等。由于覆盖了尽可能多的场景,所以Hermes赫尔墨斯™目前可以在绝大多数电梯中使用。其次,客户在安装完梯控方案和设备之后,可以通过我们提供的 APP 简单进行标定与校准,帮助机器人进一步完成多楼层运动的工作。

    有些电梯需要刷卡,机器人能上去么?

    针对需要刷卡才可以乘坐的电梯,思岚科技也早就替客户想到了解决方案。只需要在部署梯控设备时,安装上我们指定的设备,然后在 APP 中开启刷卡绕过即可。这样即使有刷卡器的存在,也可以轻松绕过,自由出入电梯。

    如果网络不佳,机器人断联了怎么办?

    鉴于电梯网络的局限性,如何保障数据互联与程序互通是一项非常关键的因素,相对而言,这也是一个难点。经过不断的优化迭代,思岚最终找到一种方式来解决这个问题—多级网络适配。我们的产品提供了 4G,WIFI,BLE 等多级网络通信方式与机器人等智能设备进行交互,保证通信链路的可靠性,降低机器人断联无法工作的风险。

    你们提供二次开发接口嘛?
    为了满足客户差异化的二次开发需求。思岚科技提供了可供开发的API 接口,支持蓝牙、MQTT、HTTP 通信协议,客户可以通过编写自己的程序调用接口来对电梯进行控制与交互。

    如果要安装梯控,该找谁?

    预售期间(截止9月8日),思岚会为客户免费提供全套的梯控安装和调试服务,活动期外付费安装。在Hermes赫尔墨斯™底盘和梯控设备全部到货之后,可联系客户经理进行梯控安装对接。思岚会简单对电梯环境进行评估,派技术人员上门进行梯控安装调试服务,让您无后顾之忧。

    怎么样,是不是狂想下单!!

    现在下单Hermes赫尔墨斯™底盘

    现金直降5000元起

    再送价值6000元的梯控+安装服务

    活动最后1天(截止9月8日)

    千万别错过~

    关键字:思岚科技,梯控

    top
    FaceTime Icon