定位导航解决方案环境适用说明
2018/4/17 03:37:22
凭借良好的性能,SLAMWARE自主定位导航方案在家用、商用、专用及一些工业领域得到了广泛的应用。
但是在实际部署使用的过程中,会遇到一些特殊情况,使得机器人会出现导航效果不好或建图效果不佳的问题。下面是一些常见的案例场景为例,给出相应的解决方案供大家参考使用。
使用RoboStudio操控服务机器人Jupiter
2018/1/10 08:31:41
Jupiter凭借其超全的实用功能,强大的互动和传播能力,受到广大客户的喜欢和信赖,目前已在环球港、万象城等商场落地使用,后续会陆续落地更多商场、展览馆、机场以及写字楼。
移动机器人实现智能化的第一步—SLAMWARE
2018/1/8 07:22:30
移动机器人想要在完全陌生的环境中(没有预先录入地图的情况下)实现智能导航,显然不是那么简单。所以,移动机器人实现智能化的第一步,当然是像人一样拥有“眼睛”和“小脑”,拥有自主定位、导航、避障的能力。
SLAMTEC将自家研发技术应用到更多行业中
2017/12/28 05:32:49
ZEUS(宙斯)是一款可扩展的通用型服务机器人平台,根据实际需要可搭载不同的应用(内部预留多种接口),内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统,帮助服务机器人进行实时定位与自主导航,主要适用于餐厅、商场、医院、咖啡厅等商用场合。