Robot Studio常见问题解答
2018/10/24 02:31:01
对于刚接触或不熟悉Robo Studio的用户来说,经常会碰到Robo Studio连接不上、地图不显等问题...。针对那些常见问题,小编将为大家一一解答!
SLAMWARE常见问题解答
2018/10/23 06:59:17
思岚激光雷达常见问题解答
2018/10/22 06:28:53
为了帮助大家更好的使用思岚激光雷达,小编特将大家在使用时常见的一些问题整理了出来,详细内容请进入查看!
如何免费升级RPLIDAR A1/A2 实现8K模式?
2018/10/22 06:09:52
如何免费升级RPLIDAR A1/A2 实现8K模式?请进入http://www.slamtec.com/cn/Support Slamtec下载升级固件包,选择对应的RPLIDAR A1或 A2后,在SDK与固件标题下选择下载RPLIDAR Firmware 。
如何解决激光雷达寿命短的问题?
2018/10/17 10:53:14
激光雷达已成为机器人自主定位导航不可或缺的关键设备,作为关键设备,使用寿命必然成为衡量激光雷达质量好坏的重要指标,那么思岚科技究竟是利用什么技术来保证其更长的使用寿命呢?