메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 自主行走避障样样精通 思岚移动底盘助力服务机器人规模化发展

    2019/10/18 09:00:58

    机器人底盘是机器人智能移动的基础,它能帮助机器人实现自主定位、导航、避障等多种功能。随着进入企业的不断增加,不少业内人士对机器人底盘发展前景表示看好,一方面企业增多所带来的竞争,有助于行业技术的不断进步,另一方面,由于定位导航技术在实现上具有很高的门槛,基于机器人底盘直接进行上层开发的机器人企业越来越多,这不仅降低了其他企业进入服务机器人行业的门槛,同时也能在功能、成本等方面做出突破,为服务机器人的规模化发展铺平道路。

    思岚科技机器人底盘

    对于扫地机器人来说 为什么激光雷达才是合格的“眼睛”

    2019/10/16 03:36:57

    随着人们生活节奏的加快,家务劳作时间的减少,人们对于家务机器人的刚性需求越来越明显,据中商产业研究院发布的数据显示,2016年-2019年全球个人及家用服务机器人销售总量达到4200万台,家务服务机器人销售总量为3080万台,占比将近75%,扫地机器人成为目前家务服务机器人中的主导品类。据了解,从2013年至2018年国内扫地机器人的销量呈几何式增长,未来,随着人们生活水平的不断提高,扫地机器人将会成为越来越多年轻家庭的智能新宠。

     扫地机器人发展趋势

    激光雷达发展前景及现状

    2019/10/12 06:44:46

    激光雷达凭借测量精度高、响应速度快、抗干扰性强等优点,成为各大领域的核心传感器。它是一种以发射激光探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统,主要工作原理是向目标发送激光探测信号,然后将接收到的从目标物反射回来的信号与发射信号进行比对,做一定处理后,便可获得目标物的距离、方位、高度、速度、姿态等信息。

    近年来,在制造业转型升级的大背景下,智能机器人、无人驾驶、无人机等已成为全球科技领域的重点投资方向,被认为是未来科技变革的风口。对于这些智能科技来说,激光雷达就相当于“眼睛”,如果没有激光雷达,对于周围环境就无法做到准确感知,也无法对环境变化做出相应的反应。

    在智能科技快速发展的浪潮下,激光雷达将进一步加快民用化进程。据前瞻网发布的数据显示,随着我国经济发展,激光雷达应用领域增加,我国激光雷达市场规模将会大幅度增长。2013年中国激光雷达市场规模只有2.09亿元,到2016年中国激光雷达市场规模达到了2.89亿元,同比增长11.8%。到了2017年,中国激光雷达市场规模达3.25亿元。2018年中国激光雷达市场规模预计达3.49亿元,而2022年将达到4.64亿元。可以预见,激光雷达在我国将会成为一个新的蓝海市场。

    激光雷达发展前景

    国产激光雷达在服务机器人领域优势凸显 已基本实现替代进口

    2019/9/30 09:27:37

    曾有业界专家表示,未来所有的智能设备凡涉及到感知,都需要用到激光雷达,服务机器人也不例外,作为实现机器人智能行走的核心传感器,激光雷达能辅助机器人完成自主地图构建、精准定位与自主导航,相较于视觉传感器,激光雷达传感器具有稳定性高、可靠性强等优势,因此,激光雷达被认为是服务机器人的“慧眼”。

    思岚科技激光雷达

    相比其他传感器,激光雷达有哪些优点?

    2019/9/26 09:47:46

    在实现机器人智能行走中会涉及到视觉、超声波、红外线、激光雷达等多种传感器,每种传感器都有其不同的功能及优缺点。相比其他传感器,激光雷达传感器优势更为明显,在实现机器人自主定位导航中占据了主导地位。

    思岚科技激光雷达传感器

    top