主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 如何使用思岚robostudio进行地图优化?

     

          当初用户在建图的过程可能会出现地图漂移,无法闭环,地图轮廓不清晰等问题。针对此问题大家可使用思岚自主研发的robostudio软件来进行地图优化,本文将基于robostudio的 map optimization 插件的地图优化方法进行详细解说。

          所需软件

          1.软件下载请进入:http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio

          2.用户手册查看,请单击这里

          3.插件激活码(由思岚工程师提供,需要申请)

     

          插件准备

          diagnosis ,map optimization以及其他。

     

          插件激活

          插件激活方法请参照:KBSW180156 如何使用robostudio采集分析问题所用数据

          激活diagnosis ,map optimization插件成功以后,robostudio工具栏会出现以下变化:

          1.File工具栏下出现 offline Map Optimization 工具按钮

          2.Slam工具栏下出现Map Optimization工具按钮

          3.工具栏出现Diagnosis工具

          离线地图优化

          本机未联网的情况下,可以使用offline Map Optimization 工具优化地图。

          操作步骤:

          1.首先建立完整的地图

          2.使用Diagnosis工具栏下面的 Fetch Analysis Data工具生成stms文件,并保存在本地文件夹。

          3.点击File工具栏下面的offline map optimization工具,在弹出的窗口,选择保存好的stms文件。

          4.经过一段时间的优化,优化完毕以后会在保存stms文件的路径下生成一个压缩包,解压以后里面包含3个类型的文件: .bmp;.json;.stcm 文件,其中stcm文件即是优化好的地图文件,可以直接上传到slamware系统使用。

     

          在线地图优化

          本机联网的情况下,可以使用云端在线优化功能。

          1.点击SLAM工具栏下面的Map Optimization 工具按钮,界面右侧会弹出如下窗口:

          2.点击Cloud Optimize History Record, 便可以直接优化当前地图并将优化后的地图加载到slamware系统里面。

     

    关键字:robostudio,地图

    top
    FaceTime Icon