主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 要成为时下大火的服务机器人,需要具备哪些要素?

     

    在市场需求、消费水平和技术驱动等多重因素推动下,作为人工智能环节中的重要一环,服务机器人的智能化发展已经取得了一个阶段性的胜利。越来越多的智能技术被运用到服务机器人中去,也越来越多的服务机器人产品出现在大众眼中。颇有大火之势。

    就拿大家常见的扫地机器人来说:以前的扫地机器人,只拥有简单的清扫功能,有时甚至还乱跑乱撞。现如今,不仅能自主行走、避障,还加入了语音提醒,App智能控制等功能。扫地机器人APP界面

    扫地机器人App界面

    要成为时下大火的服务机器人,需要具备哪些要素呢?

    以技术为本,驱动市场发展

    对于机器人来说,无论从事的是专业服务(如医疗、送餐、仓储运输、安防巡检)还是家庭服务(如家政、陪伴、辅助),想要变得智能,都需要众多技术的驱动。包括强大的识别、感知、理解、判断、行动、交互、云端处理、深度学习等技术。机器人技术

    机器人技术

    定位导航  是实现机器人智能化的第一步,也是最底层、最核心、最必不可少的技术之一。如果机器人不能自主行走,则跟大型的“电子玩具”无差。

    机器人自主定位导航需要解决三个问题:定位、建图与路径规划。

    当然,其他还需要具备上位机部分的人机交互等各项技能。小岚就不再这里一一累述了。

    使用门槛低,打开多流量入口

    使用场景的多样性,使得机器人除了要在性能上达到要求之外,还需要给用户提供方便简单的操作环境。让没有技术经验的小伙伴也可以使用,打开多流量入口。

    以现在市面上常见的商用机器人为例:

     结合实际应用场景,如餐厅,即为:

    (1) 定位与建图:在工作人员的控制下,餐饮机器人自主完成餐厅环境地图的构建工作。

    (2) 优化地图:针对一些需要完善的细节以及一些需要调整的地图部分,利用RoboStudio软件对地图进行编辑和优化。

    (3) 任务点设置:在地图优化完成之后,可针对机器人的任务执勤点进行标识,在必要的路段进行虚拟墙和虚拟轨道的设置,以便更好的完成工作。

    (4) 日常维护:后续,就是针对机器人的日常维护,即:运营维护,开机即用,完成导引、导航、展示等功能服务。

    高性价比,成本还是一个大问题

    一个机器人从无到有,从对市场陌生到摸索市场、经受市场验证到被市场接受需要很长一段时间。这些,都是时间、人力和金钱成本。

    思岚凭借在机器人自主定位导航领域深耕多年的经验,为市场提供拥有完整的自主定位导航功能的机器人底盘—— ZEUS系列,有效的帮助机器人公司节约下位机的开发及市场考验时间,直接根据细分领域研究上位机部分功能。点跟点的match,做到最极致。ZEUS系列机器人底盘

    ZEUS系列机器人底盘及拓展

     六大核心功能护航:

    (1)高精度地图构建

    (2)智能路径自主规划

    (3)虚拟墙、虚拟轨道功能

    (4)支持各类平台二次开发,第三方应用拓展

    (5)云端远程管理

    (6)自主返回充电

    毫无疑问,这些技术的集成,将会把智能机器人从“概念”推向“落地”,功能方面也不仅仅是噱头,而是能真正帮助机器人用户来降低运营成本,提升客户体验和满意度的。

    关键字:服务机器人,机器人

    top
    FaceTime Icon